欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

为什么模具会损坏?

  • 2022.01.04 14:03:49
  • 米思米
  • 1587
点击收听全文语音朗读

 模具在组装时不会承受超出必要程度的外力,但当它被实际安装在注塑机上并用于成型加工时,会承受各种不同于组装时的外力。

 例如,固定模具的合模力从几吨到数百或数千吨不等。这就要求模具首先必须具备足够的强度来承受这种压缩应力。

 此外,为了让熔融树脂能够通过主浇道和流道完全充填至型腔内部,必须让树脂在加压条件下流入模具中。这是因为,熔融塑料是一种具有粘性(粘度)的流体,所以需要一定的推力才能让其流入。所需的压力,在主流道入口附近高达1000~2000kgf/cm2,在型腔内部也达到200~600kgf/cm2。更重要的是,这种压力通常会在不到1秒的极短时间内起作用,因此芯销及型腔壁会受到相当大的冲击。

 此外,在顶出成型件时,是利用顶出杆推动顶出销,但如果顶出销动作不顺畅,则会对顶出销施加过大的压缩应力,在某些情况下,会让细长的顶出销发生屈曲断裂。

 像这样一步步回溯导致模具零部件损坏的过程,就可以找到相应的诱因。

 为防止模具被损坏,在设计模具时,以数值明确基本的使用环境(注塑压力、模具结构、作用应力等)并预先验证模具的实际操作过程非常重要。这是因为,如果将基本结构的强度计算和结构缺陷留在后面,可能会导致制造出的模具存在无法通过微调予以消除的致命缺陷。

 此外,在对模具零部件进行机械加工或是组装、调试时,充分理解零件的形状以及表面质量、配合精度,并在加工中将之纳入考量,也是非常重要的。在机械加工时,只要符合图纸规定的尺寸、精度和公差,就可以尽到最低限度的责任,但为了制造出更好的模具,则要更进一步,需要充分理解模具部件的功能。

 为了设计和制造出不会损坏的模具,在基本构想和加工组装的关注点之间取得均衡,可以说是其关键要点之所在。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities